This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:从器件地址

Guru**** 2835015 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0341, LMH0340, LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360463/lmh0341-slave-address

器件型号:LMH0341
主题中讨论的其他器件: LMH0340LMH0318

实际上我的项目中使用了这些 IC  
LMH0341 -2数量

LMH0340 -1数量

LMH0318 -1数量  

对于视频相关的,我没有太多的引脚在 FPGA 所有上述器件都是 I2C 接口,所以我通常连接 I2C 接口,但每个 IC 的 CS 单独连接.

问题是、当我通过 FPGA 访问 I2C 接口时、我使用了两个用于这两个 IC 的 LMH0341 IC 具有相同的从器件地址 我们是否可以更改从器件地址  

您能否指出上述 IC 的从器件地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有单独的 SMB_CS 信号、则不需要单独的地址。

    您可以通过写入寄存器0来更改该地址。