This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1141L:寄存器配置问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357595/onet1141l-register-configuration-issue

器件型号:ONET1141L

原理图如下所示。 当我更改寄存器数据时、输出信号根本不会改变。 信号与默认设置相同。 我会尝试将新数据写入每个寄存器、但输出根本不会改变。 配置寄存器?设计要求:输出2VPP 的信号时我需要注意什么。期待您的回复,谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    1)。 建议在 SDA 和 SCK 上短接或替换为零欧姆电阻器。

    2)。 读取数据表的第2节、已经有内部10K 上拉电阻器、也许您可以去除这两个引脚上的外部上拉电阻器。

    3)。 除此之外、请使用示波器验证 SDA/SCK 时序、如数据表第二部分所述。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammadi、

    我们已经初步确认硬件电路可能存在问题。 目前、我们计划添加 EML TOSA 进行测试、但我们不确定参考设计中的电感器选择。 您能帮助我们吗??期待您的回复,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    我们需要这些电感器来优化眼图形状和偏置。 因此我们必须使用这些器件。 您遇到了什么问题?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    我想知道如何获取该电感的值、以及是否存在基准范围。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    请参阅以下光学 EVM 的注意原理图:

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您,Nasser