This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:器件详细信息

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G08, TS5A23157, SN74AUP1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360068/max3221e-part-details

器件型号:MAX3221E
主题中讨论的其他器件:TS5A23157、 SN74AUP1G08、SN74AHC1G08

您好!

我需要一个具有2个 RS IO 和1个 RS -232 IO 的 UART-232收发器、TI 是否有这种 IC?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。

    要在两个微控制器之间对 UART 进行多路复用、请使用 TS5A23157等开关。

    如果两个微控制器必须同时处于活动状态、则将收发器的 ROUT 引脚连接到两个 RXD、并在进入 DIN 引脚之前将这两个 TXD 信号与与与门相结合、如 SN74AHC1G08/SN74AUP1G08。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nachiketh,

    您能详细说明一下您的应用吗? 我相信克莱门斯是正确的,我只是想确保我们理解你要做什么。

    此致、

    埃里克·哈克特