This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:TLIN1021A-Q1睡眠电流跳变

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1021A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357672/tlin1021a-q1-tlin1021a-q1-sleep-current-jump

器件型号:TLIN1021A-Q1

大家好、

在睡眠模式下执行 PTI (便携式发送器抗扰性)实验时、我们产品的静态电流将跳变(静息电流为0.05mA、并且在实验中电流将基于0.05mA 跳变到0.5mA、实验要求电流不能大于0.1mA)。 经过研究、这是 TLIN1021A-Q1芯片的内部原因。

我们产品中用了3个 LIN 芯片、移除其中一个与外设电路无关的芯片后电流跳变现象就会消失。 目前、三个 LIN 芯片的布局没有明显的区别、原理图和布局如下

在实验过程中、天线与产品之间的距离为50mm、天线发出的干扰如下

有什么建议可以帮助 我们通过 EMC 测试吗?

非常感谢。

刘晓虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐小虎

    感谢您的联系。 您是否想参考类似于 ISO 11452-9的一些测试来询问这一点? 遗憾的是、TLIN1021A-Q1未根据该测试规格进行专门设计。

    该组件旨在抗不同类型的干扰、包括大电流注入(BCI)和直接电源注入(DPI)、因此我们没有特别具体的与微波或 PTI 测试相关的建议。 一般而言、解决这一问题的一些技巧是在 PCB 上使用屏蔽技术、缩短信号布线长度和减少残桩、从而减少串扰或干扰、并加强 PCB 的接地。

    根据您发布的内容、我还有一个问题。 您提到了以下内容:

    Unknown 说:
    我们的产品中使用了三种 LIN 芯片,移除其中一种后,当前的跳跃现象将消失(仅限 U202 )

    您是说在三个位置有三个相同的芯片吗? 或者、您是说您在不同的测试中针对这一位置 U202尝试了三种不同的 LIN 芯片吗?

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品采用三种 LIN 芯片、分别是 U201、U202和 U203。 U201和 U203是主要节点、负责与从机模块的通信;而 U202是从节点、负责与车辆 XCU 的通信。 三个 LIN 芯片的布局没有明显差异、电流反弹的原因位于 U202内。 在 U202的所有外围电路被移除,只有 PIN7 VSUP 引脚与电源保持连接,并且 PIN5引脚9 接地后,在实验过程中电流仍将跳变。 只有在 U202的 VSUP 引脚与电源断开或 U202被移除后、该实验中的电流才会保持不变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们曾尝试用铜箔围绕 U202芯片、让铜箔接地、也尝试在电源和 VSUP 引脚之间缠绕磁珠、但电流跳跃现象仍然存在。

    有其他建议可以解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了-您是否有机会查看此器件的某些其他输出(即 INH、LIN、RXD)、以了解在此期间芯片是否有任何奇怪或意外的运行方式?

    另外、您是否能够将 IC 与其他已知正常的单元交换、或在 U202和其他节点之间交换、以查看芯片是否出现问题?

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在实验过程中、我们使用了万用表来测试 U202每个引脚的电压。 其中异常电压是 EN 和 INH、EN 和 INH 引脚的电压在整个实验过程中会发生变化。 EN 可以达到高达1.3V、INH 可以达到高达12V 的电源电压。 下一个计划是将 U201或 U203替换为 U202

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢您提供更多信息。

    如果适用、查看示波器波形通常会有所帮助。 您预计会观察到 INH 接近 VSUP。 不能预计您会观察到 EN 接近1.3V。 请注意、EN 是输入、  来自 微控制器或 LIN 控制器。 这可能与这种现象有关。 很多时候、万用表无法正确解读变化/切换信号、也无法给出平均读数。 因此、我不确定您的测量结果表明 EN 是否在快速切换、或者 EN 是否处于1.3V 的稳态。

    此外,如果您在用新的 IC 更换 IC 后看到成功,则可能表明组件损坏,尤其是只有1个单元出现这种情况。 在您完成一些实验后、我们应该会更好地了解这些知识。 请及时向我通报最新情况、以便我们继续提供帮助。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于当时的实验条件、引脚电压测试全部使用万用表进行测试、其中万用表显示的 EN 和 INH 引脚电压在整个实验过程中波动、并且不稳定。 我还尝试将 LIN 引脚直接连接到电源电压、但故障现象并没有消失。

    预计下一个调查试验将在下周进行。 届时我会做一个示波器来测试 LIN 芯片的引脚电压如果有什么可能的解决方案、希望大家知道、下周我会共同验证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢更新。

    作为快速注意事项、请记住 LIN 由开漏驱动器提供服务、因此从电源对 LIN 直接短路会导致争用。

    期待您在下周分享最新消息。

    此致!

    丹尼