This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:TCAN1463-Q1:在 WUP 中查询

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359931/tcan1463-q1-tcan1463-q1-query-on-wup

器件型号:TCAN1463-Q1

您好!

我目前正在讨论网络管理主题、旨在为我的项目的电子控制单元(ECU)的 TCAN1463-Q1启用基于模式的唤醒(WUP)。 虽然我已经查看了数据表、但我发现自己有一些未解决的问题。 您能否澄清以下几点?

  1. TCAN1463-Q1中是否会自动启用 WUP、或者是否需要特定配置?
  2. 如果默认情况下未启用 WUP、我应该执行哪些步骤来为特定消息启用 WUP? 目前、我的 ECU 正在唤醒所有接收到的消息。
  3. 为特定消息实施/启用 WUP 后、最好使用什么方法来测试 WUP?

感谢您在这些问题上能够提供的任何帮助。

此致、

马努·夏尔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    感谢您向 E2E 提出问题。 我们很乐意帮助您澄清有关唤醒模式的信息、以及我们的 CAN 收发器如何响应此输入。  

    是否在 TCAN1463-Q1中自动启用 WUP,或者是否需要特定配置?

    当 TCAN1463处于睡眠模式时、会自动启用通过 CAN WUP 唤醒。 收发器将使用 Vsup 电源为监控 CAN 总线活动的内部低功耗接收器供电。 当器件识别到任何 CAN 流量时、它将自动进入待机模式并将 INH 信号驱动为高电平、以唤醒系统的其余部分。 请注意、在睡眠模式下不需要 Vcc 和 Vio、但如果它们保持运行、则没有问题。  

    如果默认情况下未启用 WUP,我应该采取哪些步骤来为特定消息启用 WUP? 目前,我的 ECU 正在唤醒接收到的所有消息。

    支持 WUP 识别是所有支持待机模式和睡眠模式的 CAN 收发器的标准支持。 这种唤醒方法在 CAN 总线上寻找简单的滤波模式、任何有效的 CAN 帧都能满足该模式、这意味着此类器件将唤醒到任何 CAN 消息。 为了使收发器仅唤醒特定消息、它需要能够在睡眠模式下解读 CAN 总线上的信息。 此类器件需要支持称为选择性唤醒的功能(支持局部联网系统功能)。 TCAN1145是一款支持此功能的类似收发器、因此不需要的 CAN 消息将被忽略、并使收发器处于睡眠模式。 我们的局部联网器件的 CAN SIC 版本 TCAN1469仍在开发中、 但很快将会推出。  

    Unknown 说:
    在为特定消息实施/启用 WUP 后,测试 WUP 的最佳方法是什么?

    为了测试局部联网配置、我通常使用第二个 CAN 收发器和控制器发送不需要的 CAN ID 或配置的唤醒 ID、以确认收发器将忽略或唤醒预期帧。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特