This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:第5代4代

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359910/ds320pr810-gen5-by-4

器件型号:DS320PR810
主题中讨论的其他器件:DS320PR410

您好!

我想询问我是应该使用单独的 TX/RX (4通道 x 2个)、还是在使用第5代 x 第4代时可以同时使用单个 TX/RX (8通道)?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您可以为 Tx 和 RX 使用单个部件。 但是、在此数据速率下、PCB 布局可能会有点复杂。 考虑将 DS320PR410用作两个4通道、这可以在考虑信号完整性的情况下使 PCB 布局更加简单。

    此致、Nasser