This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:关于以太网 PHY (DP83822IRHBT)

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360514/dp83822i-regarding-ethernet-phy-dp83822irhbt

器件型号:DP83822I

大家好、  

我们在设计中使用 PHY DP83822IRHBT。 我们需要将 PHY 配置为 RMII 主模式。  

请确认 PHY 的以下列出的引脚是否足以支持 RMII 主模式。  

请告诉我们、对于 RMII 主模式、PHY 的任何其他引脚是否必须连接到 MAC。

ETH_REF0_CLK
ETH_MDC0
ETH_MDIO0
ETH_CRS0_DV
ETH_TX0_D0
ETH_TX0_D1
ETH_TX0_EN
ETH_RX0_D0
ETH_RX0_D1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以上信号应该足够了。 如需日后参考、请参阅我们的数据表、其中提供了每个 MAC 接口的方框图。

    此致、

    格罗姆