This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSD05:紧凑型 PCB 布局回顾

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TSD05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360424/tsd05-layout-review-on-compact-pcb

器件型号:TSD05

您好、E2E 工程师、

我正在寻求您的专业知识、以审查专为在工业环境中提供强大 ESD 保护而设计的 PCB 布局。 以下是我的配置的详细信息:

  1. TVS 二极管 :TSD05,放置在靠近输入连接器的位置(2mm)。
  2. 信号特性 :4 x 5V 数字输入,最大频率~10kHz,迹线长度小于5cm。
  3. PCB 详细信息 :具有1.5mm FR4电介质的双层板。
    -底层是直接连接到电源回路的实心接地。
    -顶层在连接器附近有一个专用的 ESD 接地层,仅连接到 TVS 二极管接地引脚。
    -此平面通过60微米铜层上大约40个通孔(0.35mm 钻孔,0.6mm 孔环)连接到底层接地层。
  4. 接地策略 :隔离式顶部 ESD 接地层用于在 ESD/EOS 事件期间充当缓冲器,将电荷分布在其区域内,以最大程度地减少对其他组件的影响。 PCB 上的所有 IC 都去耦。
  5. 跟踪详细信息 :输入到 TVS 二极管的线迹具有泪滴,最小宽度为0.6mm ;到 MCU 的线迹宽度为0.2mm ,标准间距为0.25mm。
  6. 滤波器元件 :在将输入信号传递到 MCU GPIO 引脚之前,RC 低通滤波器中的电阻器串联在靠近连接器的布线上。
    我尚未进行任何测试、因此我特别想了解此布局的潜在问题、尤其是与 ESD 电流到 TVS 二极管和低通滤波器元件的分布有关的问题。

附件是顶层的布局、供您查看。 对于您可能提供的有关此布局是否建议以及任何潜在改进以增强 ESD 保护的任何指导或建议、我表示感谢。

感谢您的帮助!

我特别怀疑的是 ESD 电流分布模式以及朝向 TVS 二极管和 RC LP 滤波器元件的相对流量-非常感谢在这里提供任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 neet:

    我没有看到该布局最初有任何问题、但需要进行测试、以确保该布局是否足够。

    如果有任何问题、敬请告知。

    此致、

    J·普拉盛