请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TG720S-Q1 我们正在设计一个系统、在单元之间使用100BASE-T1通信、但希望在从端具有升级路径 、而不需要在主端更改硬件。 那么、问题是、如果我们在 主器件端安装1000BASE-T1 PHY、则源端使用较慢的器件、该器件是否仍以100Mb/s 的速度进行通信? 或者换句话说、 DP83TG720S-Q1是否会 自动协商到较低的通信链路速度?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在设计一个系统、在单元之间使用100BASE-T1通信、但希望在从端具有升级路径 、而不需要在主端更改硬件。 那么、问题是、如果我们在 主器件端安装1000BASE-T1 PHY、则源端使用较慢的器件、该器件是否仍以100Mb/s 的速度进行通信? 或者换句话说、 DP83TG720S-Q1是否会 自动协商到较低的通信链路速度?
根据不同的帖子、这看起来是不可能实现的。
您好!
我们没有支持 100BASE-T1和1000BASE-T1的单芯片解决方案。
此致、
乔