This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:复位后、功能失败

Guru**** 2902640 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357737/dp83867cs-function-failed-after-reset

器件型号:DP83867CS

尊敬的支持团队:

我们在复位后确定了功能故障。 假定 IC 和较新一批 DP83867CS 的 RESET_N 输入解决了问题。 复位信号连接到一个电容器以使其更加免受干扰、从而使该信号具有一个缓慢的上升沿。  在旧版本的情况下(参见图片)、边沿的 Tau 值为1ms、并且复位时从未出现过问题、Tau 甚至可以增加到100ms、而 复位后也从未出现过问题。

 

较新的修订版本必须将 Tau 减小到100us (参见图)、在2%的情况下、复位仍然有问题。   复位后 IC 似乎没有正确初始化、芯片没有工作。 如果 τ 为100ms、 IC 会在每次复位后不工作  、也无法运行。

现在我们要问的问题是、是否对 RESET_N 信号施加了特定的要求。 是否必须使用施密特触发器? 遗憾的是、我们在数据表中找不到这方面的规格。  

谢谢。

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    当您提到2%的案例"不工作"时、我可以问您发现哪些行为不工作?

    • 复位后 PHY 的寄存器是否未更改为默认值?
    • 复位后 PHY 是否未中断链路?
    • 如果可能、我想问一下、您是如何确定主要问题是基于 PHY 的复位而不是其他部分的?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hillman:

    谢谢您重播。

    PHY 的寄存器在复位后是否未更改为默认值?

    我们始终使用相同的默认自举配置。  

    重置后 PHY 是否没有断开链接?

      复位后 PHY 掉线。  

    如果可能,请问您是如何确定主要问题是基于 PHY 的重置而不是其他部分?

    因为如果我们改变电容值、从而使转换边沿变得更陡或更小、误差的发生频率会更高或更低、具体取决于转换边沿的陡峭程度。 一个10uF 电容器永久错误、使转换边沿相对平坦。 这不是初始生产批次的情况。  很抱歉、如果我在上面的描述中不是很清楚。

    此致、

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您分享该描述。 以下是一些用于进一步调试的信息:

    • 您能否分享有关 PHY 的原理图?
    • 如果可能、您是否可以为正在工作的 PHY 和正在工作的 PHY 读取寄存器?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    很抱歉我的延迟回复、请找到随附的 PHY 示意图。 不幸的是、我目前无法读取寄存器。

    此致、

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    如果可能、您能否在 PHY 和 SoC 之间提供复位连接? 我们想看看我们是否可以通过原理图连接改进。

    如果可能、您是否也可以在 MDI 线路上共享连接? 特别是变压器周围的区域。

    我将等待寄存器信息。 这些信息可以帮助我了解 PHY 状态。

    --

    谢谢!

    林希尔曼