This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:项目原理图审阅

Guru**** 2815965 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360122/dp83867e-project-schematic-review

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件:TCA6408A

您好:

请帮助审阅有关 DP83867和 TCA6408A 的 MC 项目原理图

由于项目的紧迫性,我们希望尽快收到反馈,谢谢!!!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我这边有几个问题。 客户是否为 RJ45连接器使用集成磁性元件? 如果是、集成磁体是否具有短路的中心抽头?

    示例确保包含用于隔离的变压器、并且变压器的中心抽头是分立式的。

    以下是可帮助客户的原理图检查清单:

    e2e.ti.com/.../0181.DP83867_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高士曼您好:

    是否可以使用3.3V-2.5V、2.5V-1.8V 和1.8V-1.0V 电源方法为 DP83867IRRGZT 的3路 LDO 供电? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    允许使用三个电源。 但在上电序列期间、务必确保2.5V 电压低于1.8V。

    --

    此致、

    林希尔曼