This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:LMH0341

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360477/lmh0341-lmh0341

器件型号:LMH0341

我在定制电路板中有 HD-SDI 视频输入。 我想将此 HD-SDI 视频连接到 Jetson Orin Nano 设备。 众所周知、Jetson 器件具有 MIPI、PCIe、HDMI 和 USB 接口。 此 SDI 视频是否可以借助 TI 芯片转换为上述任意格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinatha:

    LMH0341与 FPGA IP 配合使用、用于从 SDI SMPTE 到 HDMI 或其他接口进行帧转换。 LMH0341仅进行时钟恢复和反串行化。 TI 在一个部件中没有可执行此转换的器件。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以帮助我使用将 SDI SMPTE 转换为其他 MIPI 接口的 FPGA IP 吗? 实际上、LMH0341的产品说明书中提到、TI 将帮助 IP 内核处理 LVDS 信号、因为该 IC 将 SDI 信号转换为 LVDS 格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI、我们没有用于从 SDI 转换为 MIPI 的 FPGA IP。  

    在 TI、FPGA IP 使用 AMD/Xilinx FPGA IP 将 SMPTE SDI 解串行化为 LVDS。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否给我们提供此 FPGA IP 的访问权限、

    此致

    斯里拉塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。

    请单击以下链接申请此 IP:

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=307227∏_no=SDXILIP&ref_url=asc_hsdc_hssc_broadcast_serdes_ip

    此致、Nasser