This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:DS125DF111环回设置

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360687/ds125df111-ds125df111-loopback-setting

器件型号:DS125DF111

如果我更改控制/共享寄存器集中的寄存器0x07:0x03'h 的值、我认为它会像回送一样工作。 是这样吗?

0xFF   0x00   选择控制/共享寄存器

0x07  0x03   输入 A -->输出 B 和输入 B -->输出 A

我想如上所述对其进行设置。
即使将端口 A 和端口 B 环回并且执行了旁路模式、它也不会环回。

DS125DF111能否如上图所示运行?
如果可以、我应该设置哪些设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、写入共享寄存器0x07=0x03应该会环回 INA --> OUTB 和 INB --> OUTA。

    gui wang 说:
    即使端口 A 和端口 B 都环回并且执行了旁路模式,也不会环回。

    您是否可以确认 ENSMB 引脚被拉至高电平以启用 SMBus 从模式? 您能否共享完整的寄存器写入序列?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    SMBus 连接到高电平。
    我正在从模式下使用它。

    经确认、旁路模式运行正常。

    我要尝试将通道 A 和通道 B 都用作环回、但它不起作用。

    寄存器
    地址
    写入
    FF 00
    07 03
    FF 0c
    09 00
    1E 08
    二维 88
    03 00
    0a IC
    wate 1秒
    0a 10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了问题。

    由于极性问题、链路未连接。

    已更改 DIVER 的极性。
    这就是解决问题的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungjun:

    很高兴您能够解决此问题! 感谢您的跟进和分享您的解决方案。

    此致!

    卢卡斯