This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-REDRIVER-EVM:USB-REDRIVER-EVM 文档不符合电路板要求

Guru**** 2920260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A, USB-REDRIVER-EVM, TUSB501, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361076/usb-redriver-evm-documentation-for-usb-redriver-evm-doesn-t-match-board

器件型号:USB-REDRIVER-EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB501TUSB211、TUSB211A

您好!

我希望为我们的应用设计自己的 USB3.0转接驱动器。 我已经试用了 INT038 USB-REDRIVER-EVM、它在我们的系统中表现良好。

但是、文档与电路板上的布局不匹配。

https://www.ti.com/tool/USB-REDRIVER-EVM

照片是正确的、我的板看起来是这样的。

我假设电路板已经更新。 是否有该电路板的最新数据表?

谢谢!

G·多德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的联系。 此 EVM 的用户指南尚未更新、但我看到布局图像中存在不一致。

    这是我能为该电路板找到的最新图像。  

    第1层

    第2层

    第3层

    第4层

    如果您还有其他需要、请告诉我。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您发布最新的布局。 电路板现在是4层、而不是之前的6层? 我看到 VBUS 现在是一条轨道、而不是平面层。  

    是否有配套的原理图? 主要元件外观相同(TUSB501、TUSB211和 LP5907-3.3)。  

    我可能会升级到 TUSB211A。

    非常感谢、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    现在的主板是4层而不是6层吗?

    是的、此电路板为4层。

    是否有原理图可供参考?

    该原理图与《EVM 用户指南》中的原理图相同。 我再将原理图文件添加到此处: e2e.ti.com/.../INT038A_5F00_schematic.pdf

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    非常好。 感谢你的帮助。

    此致、

    加里