This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:支持与端点的独立时钟

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360516/ds160pt801-support-for-independent-clocking-from-endpoint

器件型号:DS160PT801

我看到一个线程询问是否需要从端点独立计时。

我有一个类似的问题、但考虑到器件的限制、我确信我需要直接发送消息。

基本而言、我需要了解如何使用此器件、前提是其参考时钟不会来自根复合体时钟

此致

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    您提到的线索好像 是几个月前由我的同事 David 处理的。 我将为该主题找他。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我已向您发送一个 朋友请求、通过私人消息跟进您的问题。 请接受此申请、在其中进一步讨论。

    此致!
    大卫