This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3237E:TRS3237E 的 DOUT 和 RIN 电压电平

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3237E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361240/trs3237e-dout-and-rin-voltage-levels-of-trs3237e

器件型号:TRS3237E

尊敬的 TI 支持团队:

是否应该知道如何改善/提高 TRS3237E 的 DOUT 和 RIN 电压电平

谢谢你。

此致、

CCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DOUT 电压电平被调节至大约±5.4V (连接到5 kΩ RS -232接收器时)。 Rin 电压取决于外部驱动器。

    "你在担心什么?" 你有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表第5页对驱动器部分的电气特性进行了说明、 该特性与 VOH / VOL (标称值)为±5.4V、最小值为5V。 驱动器和接收器的最大建议值列在 数据表第4页的建议运行条件下。  

    此致、Amy