This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06:功率耗散和结温

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361263/tpd2e2u06-power-dissipation-and-junction-temperature

器件型号:TPD2E2U06

您好!

您能回答以下问题吗、因为数据表中未列出。
功率耗散的值是多少?
另外、结温是多少?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎来到 E2E!

    您可以使用以下公式计算结温: TJ = TA + RθJA * PDEV。 对于 TPD2E2U06、这将为 TJ = TA (器件将在环境温度下运行)+[286.8 (DRL 封装)或308.3 (DCK 封装)]+ 8.5 * 0.001。 如有任何问题、请参阅此帖子:  https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335859/tpd1e10b06-tpd1e10b06

    对于功率损耗、可通过将工作电压乘以泄漏电流来确定。 对于 TPD2E2U06、最大值为5.5V * 10nA = 55nW。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛