This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:从修订版本 B 更改为 C

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9617B, TCA9517, PCA9515A, PCA9515B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361481/pca9515a-changes-from-revision-b-to-c

器件型号:PCA9515A
主题中讨论的其他器件: PCA9515B、TCA9517A 、TCA9617B 、TCA9517

大家好、

能否详细解释一下变化? 谢谢!  

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修订版本 B 在第9.1.2节末尾有以下句子:

    需要注意的是、总线1上的任何仲裁或时钟延展事件都要求总线1上器件的 VOL 比 PCA9515A 的 VOL 低70mV (请参阅电气特性中的 VOL–VILc) 由 PCA9515A 识别并发送到总线0。

    这一要求在技术上是正确的、但相同的限制条件适用于两侧的所有信号;仲裁和时钟展宽事件没有区别、无需显式调用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    PCA9515A 具有时钟延展勘误表、可在创建数据表后找到该勘误表。 因此、任何支持时钟拉伸或主仲裁的细节都被移除了。  

    PCA9515B 解决了此问题、并允许发生仲裁的时钟拉伸和多主环境。  

    但我会建议客户查看其他 i2c 缓冲器选项、例如 TCA9517、TCA9517A、TCA9617B 等、这些选项已更新、使用更新的流程并且具有更长期的安全性。  

    此致、

    泰勒