This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:结合使用 Ardvark 和 ALP 时、无法让 ALP 检测到 ardvark

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359170/ds90ub948-q1-using-ardvark-with-alp-i-cant-get-alp-to-detect-the-ardvark

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

Im、使用解串器 DS90UB948-Q1 IC 的定制设计。 使用此 IC 的 EVM、我可以通过 USB2ANY 接口中内置的开发套件连接到 ALP、并且可以利用具有该设置的 ALP。

Im 尝试在定制设计中通过 ardvark 使用 ALP 应用程序、不使用 USB2ANY 微控制器、只是直接通过 I2C 连接到 ardvark。

在将 ardvark 连接到 I2C SDA/SCL 的情况下、我成功地直接读取和写入寄存器、但 ALP 应用程序无法识别此设置。  

我已尝试设置为"迷你模式"并在 USB2ANY 设置菜单中使用不同的配置文件,但一旦我返回到常规的"非演示"模式,我从未在左上角的器件窗口中看到一个器件。

是否有任何关于如何让 Ardvark 与 ALP 配合使用的文档? 有什么我缺少的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    您可以给我们显示屏幕截图、或者告诉我们" USB2ANY/Aardvark Setup"中显示的 ALP GUI 是什么吗? 通常、它应该自动识别 Aardvark。

    是否对 Aardvark 使用了正确的驱动程序? 您的系统是 Windows 10还是 Windows 11? 对于11、可能需要额外的驱动程序。

    此致、
    伊克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕截图在我们的实验室中比较难,但我可以描述它;

    如果我只连接了 ardvark (在设备管理器中、会显示使用 Total Phase ver 的驱动程序将 ardvark 加载为 USB 连接"Total Phase Ardvark Host Adapter")。 3.0.0.0)且我尝试启动 ALP、结果显示"No Detected hardware...(未检测到硬件...) 将在仿真模式下启动'消息、然后加载 ALP (在演示模式下)。 在演示模式下、它会按预期在底部显示"Hardware not connected"。 "设备"列表显示了带有 DS90UB948配置文件的"ALP Nano 1"。 在此模式下、当我尝试通过按工具下的链接打开 USB2ANY/Ardvark 菜单时、不会发生任何情况(没有新窗口)、但列出的器件列表变为空白。 我使 USB2ANY 菜单显示的唯一方法是实际通过 USB 连接我们的 EVM 套件、然后启动 ALP (在管理模式下)、然后它能够正确识别 USB2ANY 247243512D001C00器件和 DS90UB948产品... 然后单击"USB2ANY setup"按钮

    我们试图从列表中的 USB2ANY 器件中删除 DS90xxxxx 配置文件,然后它将允许我从配置文件列表中进行选择,但该列表中没有任何内容显示"ardvark"或类似的(即  TP240141 )... IVE 也尝试移除"USB2ANY"器件、但它只能重新添加"FPGA""Nano"或"LPT MDIO"...这是唯一的选择。

    如前所述、使用 win10、总相位驱动器似乎将器件枚举为"总相位 ardvark 主机适配器"、我可以访问 DS90xxx948上的所有寄存器从 ardvark 控制中心应用程序读取和写入。 但我可以尝试更新两条赢河为它,以及可能的 FW 上的 ardvark 本身只是为了确保都是最新的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试玩的驱动程序和 FW 上的 ardvark ;没有它检测到在 ALP ...

    1)固件是: 3.50现在:3.51

    2) Windows 驱动程序 is/was, 总的阶段 v3.0.0 (从 rev 4下载,他们的最新在网络上)我把 LabVIEW 驱动程序也在一个点也没有运气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、您能尝试重新安装 ALP 吗? 您是否正在使用最新版本? 驱动程序-> i2c_controllers 文件夹 Analof Launchpad 程序文件中应该有一个 aardvark 文件夹。

    另外、您使用的适配器型号是"TP240141"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是 TP240141 im 正在使用、是的、我已经卸载了 ALP、并使用各种方法重新安装了几次。 是的、aardvark 文件夹位于 I2C_controllers 文件夹中、里面满是 python 脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron、我会在结束时把这个安排好、并在周二回复你们。  

    此致、
    伊克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ikram,好不知道什么改变,但我发现后的周末,当我重新启动系统(不是 ALP PC ) Aardvark 出现作为一个设备在设备列表。 并且我能够连接到包含 xxxx948 DESERDES 的定制 CCA 以及 Aardvark。

    认为这个问题解决了。

    我不确定什么可能已经解决了它(我做了所有建议的步骤更新固件和软件和驱动程序,但直到周末后没有得到任何结果... 但我注意到了以下几点:

    一旦我将 EVM 套件与另一个 USB 插头上的内置 USB2ANY 进行连接、Aardvark 只会显示在 ALP 的器件列表中。 如果未插入 EVM 套件、器件列表为空、在我插入 EVM USB 后、USB2ANY 和 Aardvark 都会显示... 仅供参考。 它们在 EVM 和我们的定制电路板上具有相同的 xxxx948配置。 它们都共享同一个器件 i2c ID 地址。

    现在我有 ALP 访问权限、所以我在工作中遇到了一些其他问题。 因此、我将为这些主题开启另一篇文章。

    谢谢你。