This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S017:数据信号线路通过 VCC (VUSB)传输。

Guru**** 2593350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2S017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361215/tpd2s017-the-data-signal-lines-are-transmitted-through-vcc-vusb

器件型号:TPD2S017

团队成员

这是我的第一个问题。 请帮我。

 

我使用芯片 TPD2S017作为保护 USB。

在 MCU 上初始化 USB 时、即使不插入 USB、数据信号也会变为高电平、并在 VUSB 上测量3.5伏。

问题是我目前测得的电压为3.5伏。

原因是我也将 VUSB 线用于其他目的。

那么、如何在未连接 USB 时使 VUSB 变为低电平?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daeho、欢迎来到 E2E!

    您能否与我分享一份原理图(或至少一张 PCB 上该位置的屏幕截图)? 我认为这将是我们在这里找到解决方案的最有效方式。

    同时、我将对该 VBUS 电压进行调查、以尝试了解为什么会发生这种情况。

    此致、

    J·普拉盛