This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:使用 TUSB8041的不同电路板需要不同驱动强度配置电阻器->问题

Guru**** 2931030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350885/tusb8041-different-boards-with-tusb8041-require-different-drive-strength-configuration-resistor---issue

器件型号:TUSB8041

我们在连接 TUSB8041的器件中面临着驱动强度问题。 标称值、根据建议、对于 USB_R1、我们遵循了9.53k 的电阻器。  

在调试过程中、我们注意到没有检测到 TUSB8041的 USB2.0下行端口 因此、我们已将驱动强度配置电阻的值从9.53降低到9.05k。 在其中一个电路板中、9.05k 的电阻器也不工作、因此我们进一步到达8.55k 的电阻器、它开始工作。  

我们没有高端仪器可以发布测量眼图高度的数据、因此我们怀疑 以下几点:

1.电介质材料的耗散系数对驱动强度的影响,但在 USB2.0速度(~12Mbps)下它不应该影响正确?

2.紧密耦合的差分线路是否会影响上升时间降级?

层叠信息如下图所示(层叠修改之前的 B4SM->)。 布线主要位于顶层和底层

 影响驱动强度的主要因素可能是什么? -> www.ti.com/.../slla429.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Santhosh:

      您的方向正确。 R1电阻器主要用于调节 HS 电流和打开 HS 眼图张开度。

      您是否使用 HS 器件和 FS 器件进行了测试、HS 应为480Mbps。

      对于 PCB 布线阻抗、其应以90欧姆+-10%差分 或45欧姆+/-%单端为目标。

      您是否能够执行 TDR 来检查 电路板上的 DP DM 阻抗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,  

    感谢您的快速响应。  

    我们仅在 FS 模式下使用(USB 集线器连接到符合 USB 修订版2.0的 PCM2903CDB、全速)。  

    我们提供了类似这样的指南、印刷电路板制造厂家修改了层叠、以实现上述阻抗规格。  

    我们没有 TDR 仪器(如 VNA)来检查实际实现的阻抗。 是否有任何具有成本效益的方法来测量阻抗?

     差分 布线的紧密耦合会影响 损耗(我们使用的是6.8mil 宽度和8mil 分离微带)、但它是否会在 USB2.0全速下显著影响驱动强度和眼图张开度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于全速12Mbps、PCB 迹线可能没有太大区别。 您能否使用单端探头获取全速封装波形并 将波形上传到 USBET20工具中以检查 FS 眼图?

     您可以 从 USB.org 获取 USBET20

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、 我使用单端探头捕获了 USB 差分线路、但我在将文件上载到 USBET20工具->"Unknown Exception (未知例外)"时遇到错误。  

    如果您知道任何权变措施、请告诉我、我将捕获接地长度较短的波形以获得更好的波形、并在此处上传。  

    或者您是否知道我们可以在示波器中分析的任何参数(上升时间、设置和空穴时间等)?

    我将附加.wfM 文件、以便您也可以尝试一次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在分析波形时、我注意到、由于 DP 线上的上拉电阻器、共模和差模电压不符合 USB2.0规范。  

    PCM2903CDB 建议在具有与门的 DP 线路上使用一个上拉电阻器(第1个图像)。 我们的实现(第2个在 TUSB8041、第3个在 PCM2903CDB)图像(符号中为黄色)

    根据规格、正如我在各种波形上的观察结果、我们应该有0.8至2.5V 的共模电压(但我们将获得超过3V 的电压、即(3.37+3.19)/2=3.28V)和大约400mV 的差模电压(我们的电压为 5V)!

    我看不到关于上拉电阻器重要性的太多信息(仅在 POR 之前、用于检测下行端口)。 如果它是内部的开关、那么它可以、但我们提供了外部上拉电阻器、那么它会导致任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否通过1.5k 将 DP 上拉至3.3V?

    从波形来看,它看起来像时钟信号,不像全速封装。

    关于 USB20工具、我将在下周一查看要保存的格式。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Santhosh:

      有更新吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    正如我们在讨论中所讨论的那样、USB 的 LS 和 FS 配置需要上拉/下拉电阻器(https://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb2.shtml#:~:text=Without%20a%20pull%20up%20resistor,has%20a%20SoftConnectTM%20technology)

    我想知道哪些参数会影响  USB2.0速度下的驱动器强度?  

    此外、还有任何有关 USB20工具的信息吗?

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Santhosh:

      对于 USBET20工具、请采用 CSV 格式的波形、然后将* CSV 文件加载到 USBET20工具中。

      USB_R1将影响 DP/DM 上的驱动电流、影响   USB2.0速度下的驱动强度。

    此致

    布赖恩