This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:外部时钟

Guru**** 2895560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352727/tusb4020bi-external-clk

器件型号:TUSB4020BI

大家好、   

我的客户报告了有关 TUSB4020BIPHR 的问题。  

SI 团队测试并发现 XI_Pin 38 Vil 大约为-0.5V、不能满足 Vmin -0.3V 规格。
请参阅下面的原理图屏幕截图、帮助确认以下问题:

1.我们使用的外部时钟输入是晶振、不是振荡器、它还有 Vmin 要求吗?
2.我们尝试在 XO 引脚上将串行电阻更改为220欧,测量结果 Vmin = 0.295V 也可以满足要求。
请检查是否有必要更改这些串联电阻器? 谢谢~

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海亮您好:

      对于晶振来说,  它没有 Vmin 要求,你也不需要外部串行电阻。

     要使晶体正常工作、您是否有任何问题?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    晶体不存在任何工作问题。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将关闭该标签。

    此致

    布赖恩