This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574A:输出不锁存为高电平

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574A, PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361079/pcf8574a-output-not-latching-high

器件型号:PCF8574A
主题中讨论的其他器件: PCF8574

2005年的豁免是否仍然有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我做了一个快速 google 搜索,并自那时起改变了我的答案。 我认为这个问题已经修正并在数据表中进行了更新:  

    豁免不应再适用。 数据保持时间最短为0ns。  

    您是否发现了其他问题?  

    您是否有波形来显示您在此要处理的问题(输出不锁存为高电平)?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  PCF8574A 在原型 PCB 上不能按预期运行。  PCF8574T 在台式电路验证中按预期运行。  因此,我怀疑"A"并不是固定的,而"T"可能是固定的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我无法理解器件如何无法正常工作。

    您认为 NXP 版本 PCF8574T 通过测试、但 PCF8574A 失败。   

    PCF8574A 和 PCF8574 (非 A)具有不同的固定地址位。 据我所知、这是两款器件之间的唯一区别。  

    现在、我不确定 NXP 和 TI 器件之间的差异。 器件到底发生了什么故障? 您是否有示波器捕获可以显示波形级别发生的确切变化?  

    此致、

    泰勒