This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:THVD1400DR 传输距离问题

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360626/thvd1400-thvd1400dr-transmission-distance-issue

器件型号:THVD1400

您好,

客户使用 THVD1400DR 作为 RS485收发器、发送端由3.3V 电源供电、接收端使用5V 电源和点对点通信。 它是否影响传输距离?

为降低功耗、客户不想添加匹配电阻器、传输距离要求为200米。 添加匹配电阻器是否会影响传输距离?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确端接可防止反射。 如果没有端接、则最大可实现速度要低得多。

    如果您想降低功耗、请考虑使用交流端接;请参阅 RS 至485基础知识:何时需要端接、以及如何正确端接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    传输距离是数据速率和电缆长度的函数。 数据速率与电缆长度成反比、即数据速率越高、允许的电缆长度越短、 数据速率越低、电缆长度越长。   在给定数据速率下、最大总线长度受到反射和抖动的限制。 通过优化抖动、可以提高总线距离。  如果没有正确的端接、总线可能会出现强反射、从而降低信号完整性。  

     有关进一步的阐释、请参阅该 TI 视频参考: CAN RS -485的通信距离和速度有多远? |视频| TI.com

    此致、Amy