This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:PCB 和面板安装 M12连接器之间的以太网连接

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362421/dp83869hm-ethernet-connection-between-pcb-and-panel-mount-m12-connector

器件型号:DP83869HM

您好!

我们在以太网设计中使用了一些器件、

1) TI 的 PHY DP83869HM

2)脉冲电子器件的磁性元件(10/100Base-T)

3) Amphenol M12连接器(MFR# M12D-04PFFC-SF8B15)

现在、磁性元件 MDI 信号到达电路板边缘后、具有端接型引线的 M12连接器连接在产品的背面板上。

如果我通过正常接头将 M12连接器的引线与 MDI 信号连接在一起(间距:1.27mm)、此时会存在阻抗不匹配。 那么、是否有任何推荐的连接器或通过其他方式使以太网布线阻抗受到的影响最小?

P.S.由于空间有限、我无法使用印刷电路板安装的 M12连接器。

谢谢。此致、

尼基尔·贾达夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    很遗憾、如果您有此限制、我认为没有任何方法可以避免中断。 可以看到是否可以通过边缘连接器连接到另一个具有 M12的电路板、但除此之外、我们没有进一步的指导。

    此致、

    格罗姆