This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1B06:具有极低泄漏电流的 ESD 保护

Guru**** 2845090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91200, TPD4E1B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362344/tpd4e1b06-esd-protection-with-very-low-leakage-current

器件型号:TPD4E1B06
主题中讨论的其他器件:LMP91200

您好!

我正在设计一种需要通过4级 ESD 测试的医疗级 pH 计。 pH 电极具有非常高的内电阻、因此运算放大器必须具有非常低的输入偏置电流(LMP91200的输入偏置电流小于1pA)。 您能为这些应用推荐任何 ESD 保护解决方案吗? 泄漏电流最低的 ESD 是 TPD4E1B06、但该电流仍然比运算放大器的输入偏置电流高一个数量级

我正在 MΩ 将一个高阻值脉冲耐受电阻器(10k Ω)与输入串联、并将一个100 pF 电容器接地。 此外、我计划在防护环与地之间添加一个低泄漏电流 TVS 二极管。

我非常感谢您提供任何建议。

马特乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:

    我们没有任何泄漏电流低于1pA 的器件(我也不知道市面上任何解决方案能够支持该特性)。 电源电流看起来为~50uA、如果有兴趣的话、我们可以使用这些应用来支持我们的器件。

    此外、LMP91200还具有一定的内部 ESD 保护(如下所示)。 这种内部保护是否足以达到您的目标保护级别、还是需要外部保护才能达到您的目标保护级别?

    此致、

    J·普拉盛