This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:有关 DSP (TMS320C6678)的实现细节?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A, TMS320C6678, TCA8418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360761/tca6416a-implementation-details-on-the-dsp-tms320c6678

器件型号:TCA6416A
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6678、 TCA8418E

您好!  

我们想知道   TCA6416A 实施 详细信息。 在这种情况下、
我们想要
将 LCD 与上的矩阵键盘连接 使用 I2C 协议的 TMS320C6678 EVM。

请指导我们了解"如何通过带有 TMS320C6678 EVM 的 I2C 实现 TCA6416A?" 带引脚、TCA6416A 的程序采样和引脚连接等。

此致、

克里希恩·辛格·乔汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 TMS320C6678 EVM 的原理图审阅、请使用 PFA。

    请指导我们了解"如何通过带有 TMS320C6678 EVM 的 I2C 实现 TCA6416A?"  带引脚、TCA6416A 的程序采样和引脚连接等。

    尽快!

    此致、

    克里希恩·辛格·乔汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishn、

    我们想知道   TCA6416A 实施 详细信息。 在这种情况下、
    我们想要
    将 LCD 与上的矩阵键盘连接 使用 I2C 协议的 TMS320C6678 EVM。

    请指导我们了解"如何通过带有 TMS320C6678 EVM 的 I2C 实现 TCA6416A?" 带引脚、TCA6416A 的程序采样和引脚连接等。

    [/报价]

    我不熟悉 TMS320C6678的操作、但我可以评论如何将 TCA6416A 与4x4键盘扫描仪连接。  

    我想提供 TCA8418E、这是我们的 i2c 键盘扫描仪、具有用于键盘阵列的内置功能、具有去抖和用于操作存储的10字节 FIFO 等功能。 我看到的唯一问题是 TCA8418E 是单电源、因此当前1.8V 至5.0V 电平转换无法使用。  

    这里可以使用 TCA6416A、但需要通过每个输入/输出引脚上的类似 RC 的电路在外部实现去抖动等功能。  

    /INT 可以保持悬空(引脚1)。  

    引脚3需要一个连接到 VCCI 或 VCCP 的外部上拉电阻器、以防止/RESET 引脚悬空。  

    任何配置为输入且保持悬空的 Pxx 引脚都需要一个上拉或下拉电阻器、以减少增加的 ICC 电流泄漏。 另一个选项是将悬空的 Pxx 引脚配置为输出、然后可以将其保持悬空。  

    从软件的角度来看、TCA6416A 遵循 NXP 拥有的 I2C 标准中针对 I2C 的时序规范。  

    读取和写入 TCA6416A 的软件实施过程从数据表的第23页开始。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您提供的信息。

    此致、

    克里希恩·辛格·乔汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishn:

    不用客气。 如果没有其他问题、我将关闭该主题。 如有其他问题、请重新打开。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    当然、谢谢。

    此致、

    克里希恩·辛格·乔汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishn:

    如果没有其他问题、我将关闭该主题。  

    此致、

    泰勒