This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:Rx 输入电压上的奇怪行为>7V

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E, MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362366/max3232e-strange-behaviour-on-rx-input-voltages-7v

器件型号:MAX3232E
主题中讨论的其他器件: MAX3232

大家好!

我 只是想在我们新产品的实际预生产 PCB 样片上找出 MAX3232E 发生奇怪故障的原因。 该电路没有什么特殊之处-全部5个电容器均为100nF MLCC、VCC 为3.2V。 它似乎工作正常与常见的 USB-TO-RS232适配器和一些计算机的 RS232卡,但不能与其他一些设备。 在调查过程中、我发现如果 Rin 引脚被驱动至高于~7V 的电压、问题就会解决。 在这种情况下、DOUT 引脚会突然改变极性! 我在其他器件(MAX3232周围的电路相同)上使用示波器进行了更多的测试和测量、以便进行比较、这些器件的 MAX2323具有另一个日期标记、没有表现出异常行为。 我还发现、故障 IC 的电荷泵电容器上的电压与其他 IC 看起来截然不同:即使 DOUT 引脚上没有任何负载、C1和 C2上也会出现连续方波信号(300-400kHz)。 V+和 V-看起来正常(+/- 6V)。 我不知道我们的电路板组装商从何处购买器件、但我怀疑坏 IC 是假冒器件。 下面是这些器件的图片-有人可以确认它们是否是真正的器件吗?
  

谢谢!

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX3232E 在 RIN 引脚上可接受高达±25V 的电压。

    请再次确认您的电路板上没有类似7V TVS 二极管的器件。 否则、可能是假冒。 (请汇编器提供 TI 发货标签。 如果您未从授权经销商处购买产品、TI 将无法为您提供帮助。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的回答! 不涉及此类组件、只是从 IC 到 RS232连接器的纯粹连接。 希望 TI 的相关人员能通过芯片的标记清晰标识。 我将联系汇编器...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    器件可能是假冒的、器件标识未指向正确的器件。 我们关于可疑假冒产品的一般政策和后续步骤可在以下  位置找到:www.ti.com/.../anti-counterfeit.html、我建议您下次再查看。 如果汇编程序不是从 TI 或授权的第三方分销商那里获得的、TI 真的无能为力。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    谢谢! 我们的汇编器当前正在检查器件源代码。  

    此致、

    T·埃尔格