This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:在断电期间向差分输入施加3.3V 电压

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362611/am26lv32e-applying-3-3v-to-the-differential-inputs-during-powered-off

器件型号:AM26LV32E

大家好、

请允许我确认一下、以防万一。

在断电期间向差分输入施加3.3V 电压是否没问题?

Regarsd、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    是的、当 VCC = 0V 时、您可以将3.3V 电压应用于差分引脚(A、B 输入)、并且它不会损坏器件。  

    尽管同相输入端(A)上有一个连接到 VCC 的弱上拉电阻器、反相输入端(B)上有一个连接到 GND 的弱下拉电阻器、因此少量电流可能流经未上电的 VCC、但作为路径、电流会很小 "A"和 VCC 之间的 TO VCC 电阻约为205K 欧姆 -但可能会漏到该电源轨上。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森