This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306

Guru**** 2847410 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306EVM, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362075/pca9306-pca9306

器件型号:PCA9306

你好

我正在使用 PCA9306EVM 评估模块 来测试卡上的 PCA9306器件。

 

P 电源

VDPU1 = 1.8V。

VDPU2 = 2.6V

输入信号:

SDA1 = 370KHz 、  1.8V 级

SCL1 = 370KHz 、  1.8V 级

SDA2 SCL2上的输出为 失真、不正常。

如果我更改:

 SDA1 = 50kHz

SCL1 = 50kHz

还可以

370KHz 上的情况可能不一样?

谢谢!此致!

 

S·多夫

高级硬件工程师       

OSR R&D Israel Ltd.

@ dov.segal@osrenterprises.com

m :+972 (54) 4676731

o : +972 (0) 3 5093330  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dov:

    我们是否有任何示波器捕获可以显示在50kHz 和370kHz 这两个频率下器件的输入和输出? 我需要了解失真信号在您看来是什么样子的。  

    PCA9306的两侧都要驱动什么负载、还是仅测试 EVM?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306EVM 附带10 kΩ 上拉电阻器。 当您想通过高电容总线实现高速连接时(例如、具有长电缆时)、则需要更强的上拉电阻器。 请参阅  PCA9306EVM 手册的第3节、了解焊接位置。

    要使用的值取决于设置的实际电容;必须使用示波器检查波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Dov、

    上拉电阻的大小可能设置错误、从而无法满足所需的数据速率。 请参阅 I2C 总线上拉电阻计算 、以获得进一步的阐释。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tylor

    是、仅 测试 EVM。

    我将输入 EVM 连接到信号发生器、输出连接到示波器。

    此致   

    多夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Dov、

    明白了、感谢您进行澄清。 您是否能够实施 Clemens 提到的更改以解决问题?  

    此致、

    插孔