This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:TDP0604 - DP 输出上需要 AC CAPS

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362287/tdp0604-tdp0604---are-ac-caps-required-on-dp-output

器件型号:TDP0604

我们正在针对 DisplayPort 以 I2C 模式操作 TDP0604IRNQT。 TDP0604IRNQT TX 变送器是否需要外部交流耦合?  数据表中并不清楚。 由于我们处于 I2C 模式、因此可以通过寄存器进行配置。  TX_AC_EN 位的说明表明它"控制交流耦合或直流耦合 TX 终端的选择。 启用交流耦合时、P 和 N 到 VCC 上的50 Ω 端接将被启用" 设置为0 =直流耦合、设置为1 =交流耦合。  那么、该交流耦合是发生在 TDP0604IRNQT 内部、还是意味着我们必须在外部添加交流耦合电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    您需要一个外部交流耦合电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我在数据表中错过了该内容