This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS485FLDPLXDRCEVM:MAX491ESD+T

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359837/rs485fldplxdrcevm-max491esd-t

器件型号:RS485FLDPLXDRCEVM

通过利用 RS485收发器 IC MAX491ESD+T、我设计了如图(原理图)所示的全双工网络。 有一个主设备和两个从设备。 我面临的问题是、  

两个从器件都在接收来自主器件的查询消息、但主器件未接收到对已发送查询的响应。 在进一步的故障排除过程中、我发现当我在网络上保留一个主器件和一个从器件时、主器件会收到从器件发来的预期响应。 我在 CRO 上监控信号、我发现以下信号。

当只有一个从器件与主器件连接时、从器件线路的 Tx+和 Tx-上的波形发现正确(在+4.8和-4.2V 之间转换)。 但是、当第二个从机在网络中连接、使一个主设备与两个从设备组合时、 我观察到以下内容。  

从器件到主控制器的 Tx+和 Tx-线路上的波形在负侧被削波、因此不会交叉(-200mV、根据接收器的预期电压阈值)。 请查看所附图片中的电路、并告诉我为什么全双工网络不能按预期工作(有一个主网络和两个从网络)。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahavir,

    我们的 RS485专家将在下周一之前不在办公室。 请允许我们在星期三之前、2024年05月15日 给您回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric 的回应。 我要等到星期三才听取你们的专家的意见。

    此致、

    马哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahavir:

    您是否能够将原理图直接上传到 e2e 帖子? 工作网络不允许我访问 google 驱动器。  

    我还可以假设您分别对每个从器件测试了主器件、并且它们都单独工作吗?  

    您是否还能够获得 RS485侧、TX 传输侧和 Rx 接收器侧的示波器?  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、当我分别使用每个从器件测试主器件时、它们可以正常工作。 我将尝试并也在此处上传 CRO 波形。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法将原理图直接上传至 e2e 帖子。 只要我复制粘贴到这里,一旦我发布它就消失了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要插入图像、您必须使用文本框下方的"插入"/"图像"菜单项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢...是的。 谢谢克莱门斯!! 它起作用了。 我正在上传原理图和 CRO 波形。

    1.原理图:-  

    2.连接一个主设备和一个从设备时从设备的响应波形。

    3.从机响应主机的波形,当一个主机和 两个从机 连接但在任何时间点只有一个从机响应主机时(即从机响应之间没有冲突)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终端电阻器太多。 在总线上、总线两端只应有两个终端。 (在只有一个发送器的单向总线上、发送器处的端接可以省略。)

    一条总线只需要一组失效防护电阻器。 (但是、如果可以将这些器件与总线断开、则可以在每个收发器中安装这些器件。)

    但您的问题是、两个从器件之间存在冲突。 在一个从器件驱动为高电平、一个从器件驱动为低电平时、生成的电压处于中间电压。 确保从器件的 DE 仅在其实际发送内容时为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahavir:

    我无法评论该主题、您使用的器件似乎不是 TI 器件。 如果您需要进一步的支持、可以联系 ADI。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    Mahavir,

    克莱门斯的评估是正确的,如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 克莱门斯是对的。 我尝试了他解释的方式,它的工作……!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克莱门斯。 感谢您的答复... 我试图在一个从器件的 DE 设置为高电平时执行相同的操作、而另一个从器件的 DE 设置为低电平。 正如预期的那样!!!   但是、我无法理解如何构建具有给定收发器且其 DE 引脚在硬件中永久设置为高电平的 RS485全双工总线。 收发器 IC 内部实际发生的情况会在两个从器件的 DE 引脚始终保持打开时导致问题。 有一些全双工 IC、例如没有 DE 和 RE 引脚的 MAX490ESD。 由于没有 DE 并因此不让用户控制驱动器线路、因此我假设它们的 驱动器线路始终处于活动状态、它们在总线形成中的行为是否相同(一个主器件两个从器件)。 只是一个疑问……在我的脑海里……!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在有多个潜在发送方的总线上,您必须确保最多一个发送方同时处于活动状态。 该操作必须使用 DE 信号来完成。

    当发送方始终处于活动状态时、总线上不能存在其他发送方。 您可以精确地将两个全双工收发器相互连接(通过两条总线、每个方向一条)、但对于三个器件、您需要三条总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的澄清...   感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的埃里克...克莱门斯的回答是具体的,并解决了我的问题。 谢谢。