This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:huguai

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361206/tca9517a-huguai

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件: TCA9800

TCA9517Aについて教えていただけますか?TCA9517Aについて教えていただけますか?回路図を添付します。

I2Cの不具合でMPUの動作が止まるe2e.ti.com/.../kairo.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 User4961418:

    A 侧和 B 侧出现两种不同 VOL 电平的原因是该器件设计所固有的。 请参阅数据表中列出的 VOL 级别。  

    从 A 侧驱动至 B 侧逻辑低电平信号时、预计 VolB 典型值= 0.52V。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    この電圧はI2C規格として良いですか μ A? もう少し電圧を下げる方法はありますか μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User4961418,

    我相信您提出了这样的问题:

    "工程机械的 I2C 规范提供了中期所需的数据。 我们如何预测我们的工作方式?"

    我不确定我是否理解您的问题。 您能重复一下您的问题吗?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taylor 先生、该电压是否适合 I2C 标准? 是否有办法进一步降低电压?  此致、太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    taro,

    静态电压偏移不可配置为更低。 其设定电压介于0.45V 和0.6V 之间。  

    至于 i2c 标准、VIL = VCC 的30%。 从技术上讲、B 侧可使用的最低电压是 VCC = 3.3V。 由于静态电压偏移、1.8V 逻辑无法在 B 侧工作。 此外、最低 VCCB = 2.7V。  

    如果 B 侧需要1.8V 逻辑、请尝试选择较低电压选项、例如 TCA9800 / TCA980x 系列器件。  

    此致、

    泰勒