This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0376:功率耗散

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0340, LMH0341
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356134/lmh0376-power-dissipation

器件型号:LMH0376
主题中讨论的其他器件:LMH0340LMH0341

我想知道 IC 的功率耗散

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    1)。 200mW

    2)。 这是您正在开发的新设计吗?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生、这是一款全新的设计、此 IC 和 LMH0340、LMH0341、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babu:

    您能给我发送您的应用的方框图吗? 我认为我们可以整合不同的部分。

    此致、Nasser