This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:适用于具有 USB-C 端口和 USB-USB 直通的 PD 的 USB8044A 参考设计

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360394/tusb8044a-reference-design-for-usb8044a-with-usb-c-ports-and-usb-pd-passthrough

器件型号:TUSB8044A

我订购了 TUSB8044A-EVM、并打算根据该起点制作一个4端口 PD 集线器、该集线器将从上行端口通过 USB-USB 到其中一个下行端口(在其他三个下行端口上仅提供 CC)。  如果未连接上行端口、我还希望将电源交换为从"专用"下行端口消耗功率。

本质上而言、上行端口后面的器件通常是另一个集线器、它具有壁 PD 式电源和集成式 USB-iPad 100W 电源、而"专用"端口将连接到平板电脑等。  上行端口连接后、iPad 会从特殊下行端口充电、上行端口断开后、iPad 会为集线器和其他连接的下行器件供电。


是否存在这样的例子?  谢谢。

 -杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

       如果我理解正确、连接上行端口后、有一个特殊的下行端口是电源、可以给 iPad 充电。

    如果 上行端口未连接、iPad 会变成电源和电源集线器、所有下行端口都是?

      但是、墙上电源和集线器电源分别扮演什么角色呢?

      也许我们可以打电话讨论您的想法。

    此致

    布赖恩

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    想打电话。  通过 PM 发送信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有墙壁电源。  输入电源将通过上行端口上的 USB PD 进行、或者、如果上行未连接、将通过特殊下行端口1进行自供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明天我将用新号码再次给您打电话。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向 PD 控制器组提交另一个 TT、以查看他们的建议。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、对于"在家关注的人"、Brian 和我讨论了:

    *包括两个 PD 控制器,一个在上行端口,一个在"特殊"下行端口

    *包含一些逻辑,可能根据 USB-VBUS 控制器的引脚来确定 PD 电源应该是从上游端口还是下游端口提供。

    *下游的 USB-USB PD 控制器应该是"可逆"的,例如,它可以为连接的平板电脑提供或吸收功率。