This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:控制闭锁继电器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6418E, TCAL6416, TCA6424A, TCAL9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362092/tca6418e-controlling-latching-relays

器件型号:TCA6418E
主题中讨论的其他器件: TCAL6416TCA6424ATCAL9539

你(们)好!

我正在尝试控制一组双线圈闭锁继电器、器件型号 EE2-3TNU。  TCA6418E 是否能够提供足够的电流来触发继电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Catrin、

    我对信号继电器不太熟悉。  

    此规格是否描述了工作电压和释放电压、它是否与继电器的开启电压和关闭电压类似?  

    TCA6418E 是一款18通道 GPIO 扩展器、通常用于键盘扫描仪阵列。  

    GPIO 的 CAN 接收 IOL = 25mA

    GPIO 可提供 IOH = 10 mA。

    您是否考虑过我们提供的其他 IO 扩展器、TCA6424A、TCAL9539、TCAL6416等  

    我认为灌电流和拉电流就足够了、但我对该信号继电器的了解不是很好。 我能否帮助您了解我应该考虑的规格?  

    此致、

    泰勒