This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS95:适用于发送器和接收器 IC 的未端接输入和输出

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1621, DS90LV049, SN65LVDS95, SN65LVDS96, DS92LX1622, DS92LV16, DS15BR400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356710/sn65lvds95-unterminated-inputs-and-outputs-for-transmitter-and-reciever-ics

器件型号:SN65LVDS95
主题中讨论的其他器件:DS90LV049、、 SN65LVDS96DS92LX1622、DS92LX1621、 DS92LV16DS15BR400

的电源模块 95 发送器和 SN65LVDS 96 接收器时、终端未使用的输入和未使用的输出的最佳做法是什么?

我已经通读了随附的 TI 应用手册、但我需要更多指导。

如何使用直流和交流耦合端接 LVDS 连接

对于我们的通信方案、我们使用350Mb/s 的 SSP1X 和50MHz 时钟。

另外、替换 SN65LVDS95 Tx 和 SN65LVDS96 Rx 时、您建议使用哪种器件 DS90LV049或其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    如果 LVDS95上有未使用的差动发送器、而 LVDS96上有未使用的差动接收器、则无需端接这些引脚。 仅使用的差分线路需要端接。

    您对替换零件有什么要求? DS90LV049具有不同的功能、因为它是收发器、而不是串行器或解串器。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 对于替换部件,我们希望将较旧的  LVDS96/95替换为另一个串行解串器芯片组。  谢谢您、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    还有一个问题。 什么是 SSP1X 通信协议? 它是用于在处理器之间传输视频数据还是进行通信? 我们的大多数 SERDES 器件都是专门用于传输视频数据的。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack 是的,SSP1X 仅用于通信,不用于视频。  您是否会推荐其他供应商 IC、或者您有何建议?  谢谢您、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    根据您的替换器件标准、有几种 TI 选项可供选择。 需要多少个 LVCMOS/TTL 输入进行串行化? 您是否需要通过链路进行通信?

    例如

    • 如果您需要单通道 SERDES 和双向控制通道、请使用 DS92LX1621/DS92LX1622
    • 如果想要更简单的单个 SERDES、请使用 DS92LV16。 它可以充当串行器和解串器、

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我们有3个 SSP1X 通信通道。 对于每个通道、我们有时钟、发送和接收。 在通信通道的每一侧、我们通过电缆传输串行数据、然后在通信通道的每一侧向 FPGA 并行传输7个位。 对于每个通信通道、我们使用串行-串行 IC TI 器件型号 SN65LVDS96和转接驱动器 IC TI 器件型号 DS15BR400TSQ/NOPB。


    问题1: 串行转串行 IC TI 器件型号 SN65LVDS96是否有 ESD 故障?  如果需要、有哪些故障模式?  ESD 测试期间是否存在任何 CRC 错误?

    问题2: 转接驱动器 IC TI 器件型号 DS15BR400TSQ/NOPB 是否发生过任何 ESD 故障?  如果需要、有哪些故障模式? ESD 测试期间是否存在任何 CRC 错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    问题1: Serial DeSerial IC TI 器件型号 SN65LVDS96是否有任何 ESD 故障?  如果需要、有哪些故障模式?  ESD 测试期间是否存在任何 CRC 错误?

    低于列出的 ESD 限值的 ESD 事件将导致任何信号对地短路。 "等效输入和输出原理图"显示了在 ESD 事件中将信号传导到地的反向偏置二极管。  

    [报价 userid="604612" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356710/sn65lvds95-unterminated-inputs-and-outputs-for-transmitter-and-reciever-ics/5194929 #5194929"]问题2: 转接驱动器 IC TI 器件型号 DS15BR400TSQ/NOPB 是否发生过 ESD 故障?  如果是,故障模式是什么?

    DS15BR400上的 ESD 事件与 SN65LVDS96类似。 信号将短路至地。

    此致!

    插孔