This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:测试 OCP 功能时出现奇怪的问题...

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362029/tios101-strange-issue-while-test-ocp-function

器件型号:TIOS101

大家好、

客户使用以下原理图测试了 OCP 功能并发现了问题。

V+=24Vdc、Vcc=3.3V、输出为 PNP 或 NPN 型负载。

测试结果如下所示。

输出类型

OCP 启动值

OCP 恢复模块

注意

NPN

68mA

67mA

移除 R17  

PNP (PNP

 

 

) 68mA 15mA R17为100k 我能否知道 NPN 和 PNP 型负载值不同的原因是什么? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能为我澄清几件事吗?

    你说的"OCP 函数"是什么意思?  OCP 是否表示类似于过流保护的东西?

    所测电流在哪里? 您能在电路图中指明这一点吗?

    在两种测试条件下、什么器件与输出连接?  是否仅是 C7电容器?

    您能否解释一下正在执行的测试步骤?  具体来说、我不清楚"OCP 启动值"和"OCP 恢复值"之间的区别以及这两次测量之间进行了哪些操作。  

    流入或流出 OUT 引脚的电流将取决于外部负载。  在 NPN 模式下、器件会从 L+和 OUT 引脚之间连接的负载将电流灌入 OUT 引脚、如数据表中驱动电感负载部分的图所示。  在您提供的原理图中、我没有看到可提供68mA 电流的电流路径。  

    同样、对于 PNP 模式、器件会从 OUT 引脚将电流拉入 OUT 引脚和 L-(GND)之间连接的负载。  原理图显示100nF 电容器作为负载、如果这是唯一的负载、它最终会被充电、电流电平将下降。  如果电容器在测试的启动阶段被充电、那么它在测试的恢复阶段可能无法消耗相同水平的电流、这将解释15mA 出现较低电流读数的原因。

    此致、

    乔纳森