This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BIHP、OTP 编程问题

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361590/tusb4020bi-tusb4020biphp-otp-programming-question

器件型号:TUSB4020BI

您好!

如何对 OTP 存储器进行编程是否不同于通过 USB 供应商定义的请求进行编程。 如果是、您能为我提供指南吗?

此致、

弗兰蒂塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 OTP、如果它已经为1、则无法使其恢复为0。

    我们有用于 OTP 的电子保险丝工具、您计划更改哪个位?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的客户计划在空白/原始状态的器件中对 OTP 进行编程。 编程应在我们的编程工具中完成、因为自动化机器中存在大量编程。  

    此致、

    弗兰蒂塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Frantisek:

      请接受我的友情请求、我会发送 Efuse 工具和用户指南

    重要说明:对 OTP 存储器所做的更改是永久性的、无法撤消、因此将提示用户确认编程过程、以避免对器件配置进行意外更改。

    此致

    布赖恩