This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:有关 TUSB1210的 PCBLAYOUT 的问题

Guru**** 2908530 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360465/tusb1210-questions-about-pcblayout-of-tusb1210

器件型号:TUSB1210

大家好、团队成员。

如下图左侧所示、它是 USB ULPI 接口在连接器上的信号排列。 连接器的引脚间距为0.5mm。 由于连接器的引脚不足、我希望消除一些 GND 引脚。 引脚18是 USB 电源过流检测信号、是连接到 GPIO 的开漏信号。 引脚17是 USB_PHY 的复位信号。 信号布置是否可以按照右侧的布置进行操作? 非常感谢。

TUSB1210的布局图如下所示。 IC 的第一个引脚是图片中红色框内的引脚? 此芯片的定义8、15、16、24和25为 NC。 为什么它们都在图片中有线? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng:

       我更喜欢将 RESET 和 OC 移至 CLOCK 和 GND 以下

      关于 NC 引脚、我没有看到任何理由来连接这些引脚、只需将其在 PCB 上保持未连接状态即可。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的答复。

    我的语句可能会有歧义、NC 引脚不是无用的引脚、我需要连接其他信号。 因此、电流引脚是不够的。 我会按照你的回复建议安排信号。 根据您的回复、可以取消引脚10的 GND。 您的回复是否有设计参考或用例支持?
    TI 是否有相关的技术文档? ULPI 信号布线要求。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng:

      如果我理解正确、您希望在连接器上添加更多的 NC 引脚而不必牺牲 GND 引脚等其他引脚?  

    如果是、我将不同意。 我更喜欢添加比无用的 NC 引脚更多的 GND 引脚。

     这是真正的布局连接、所有4侧的连接都是相同的。 原始布局设计人员只是为该小型板找到一种简单的布局方法。

    它们首先将所有引脚连接到大通孔,甚至在它们知道引脚的名称之前,不管是否是 NC。

      数据表第61页有 ULPI 设计指南。  

    此致

    布赖恩

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的答复。

    USB 信号会连接到连接器、连接器引脚不够、连接器引脚间距为0.5mm。 我希望满足这样一个前提、即尽可能小地将3W 的电缆间距 USB 信号连接到连接器引脚。 还有其他信号需要连接到连接器。 没有 NC 引脚。

    在 PCB 上进行布线时、我将保留足够的线宽。 现在重要的是连接器上的引脚分配。 由于连接器的引脚间距为0.5mm、因此无法更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、

    此致

    布赖恩