This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS110DF111:常见的10G 以太网规格如何适合典型应用

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361762/faq-ds110df111-how-common-10g-ethernet-specifications-fit-into-a-typical-application

器件型号:DS110DF111

在本常见问题解答中、我将介绍常见的10G 以太网规格如何适合典型的应用。 以下应用图来自 DS110DF111数据表。

许多10G 以太网规格由 IEEE 802.3标准定义。 这些技术规范名称的格式如下。

  • 数据速率: 10G = 10Gbps
  • 调制类型: BASE =基带
  • 介质类型: K =背板、S =短光距离等
  • PCS 编码: R = 64b/66b 编码

以下是一些适用于实施 TI 以太网重定时器和转接驱动器的系统的常见10G IEEE 802.3规范。

  • 10GBASE-KR: 这是一种电气规格、其中的背板介质完全定义了兼容以太网 PHY 的特性和特性。 在典型的以太网系统中,交换机结构和线路卡之间存在背板。 10G-KR 支持链路协商和自动协商协议。
  • 10GBASE-R: 这是一个更通用的规格、定义了 PHY 的功能和特性、而不关注特定的介质。 10G-R 同时适用于背板应用(MAC <--> PHY)和前端口应用(PHY <--> 光模块或无源铜缆)。 10G-R 不支持 LT 和。
  • 10GBASE-ER SR (超长距离)、10GBASE-LR (长距离)、10GBASE-ER (超长距离): 这些规格描述了光收发器的要求、并不提供能够驱动收发器的 PHY 的电气要求。 因此、在以太网系统中实现 TI 重定时器和转接驱动器时、这些规格无关紧要。

此外、以下规范由 SFF 委员会定义、适用于使用光学模块的前端口应用。

  • SFF-8431: 此规范定义了 SFP+前端口应用的高速和低速主机和模块电气规范。 该规范包括可通过使用重定时器或转接驱动器来满足的主机和模块眼图模板要求。

TI 提供多种10G 以太网重定时器(PN DS1xxDFxxx)和转接驱动器(PN DS1xxBRxxx、DS1xxMB203、DS1xxKRxxx)。 这些器件最常用于背板和前端口应用、以提高信号质量和抖动性能、并满足各种10G 以太网规格中概述的要求。 为特定应用选择器件时、应考虑几个因素。

  • 背板应用: 如果用例遵循10GBASE-KR 规范并实现链路协商和/或自动协商协议、则必须使用具有信号路径线性的转接驱动器。 重定时器不支持 LT 和、因为内部时钟和数据恢复块(CDR)会重构信号、妨碍反馈协议兼容性。 如果此用例能够遵循10GBASE-R 规范、并且可禁用 LT/AN、则可在背板应用中使用重定时器、以提高信号调节能力。
  • 使用无源铜缆的前端口应用: 重定时器和转接驱动器都适合这些应用。 重定时器提供更出色的信号调节功能、因为它们包含一个 CDR 块、该块可重构信号并有效地重置抖动预算。
  • 使用光学模块的前端口应用: 重定时器和转接驱动器都适用于这些应用、但重定时器的信号调节功能对于满足眼罩要求可能更有用。