This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:VOCM 电压

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26C31M, THVD1451, SN74LVC2G86, DS26LS32MQML, DS26LS31C, AM26LV31E, AM26LV32E, AM26C31, SN75179B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360173/thvd1451-vocm-voltage

器件型号:THVD1451
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G86DS26LS32MQMLDS26LS31CAM26LV31E、AM26C32、 AM26LV32EAM26C31AM26C31-MQML、AM26C31M、EP、 SN75179B

尊敬的团队:  

我们的要求是将单端 TTL 输入转换为共模电压为1.65V 的差动 TTL 输出。 根据数据表、VOCM 为 VCC / 2 至3V。  当我们使用 VOCM= 3.3VDC 时、我们将得到 VCC = 1.65V。  

根据数据表、可获得 VOCM = 3.3V。 如何更改 VOCM 并将其固定为1.65V。  

请指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranay,

    已向该主题分配了一名工程师、并将在下周一商业结束时作出回复。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "差分 TTL 输出"到底是什么意思? THVD1451是一款 RS 至485收发器、因此其输出电压符合 RS 至485规范。

    要输出0V 和3.3V 的差分信号、请将同一信号路由到缓冲门和逆变器门。 为了最大程度地减小延迟、请使用 SN74LVC2G86等两个异或门来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranay:

    关于您计划在差动侧进行何种交互、您是否有更多信息? RS 至485通过比较 A-B 生成"负"电压、在这里、电流从 A 流至 B、以生成正 Vod (A 输出高电平/Vcc、而 B 在驱动时输出低电平/GND); 当 电流从 B 流向 A 以产生负 VoD (B 输出高电平/Vcc、而 A 输出低电平/GND 时驱动)、因此当在60欧姆负载上测量 A-B 时、电压为负。  

    如果上述说明不是您需要的差分输出类型、那么在此处使用 RS 485驱动器可能并不是正确的方法。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    我们正在尝试对线路接收器 DS26LS32MQML 使用差动线路驱动器。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds26ls32mqml.pdf?ts = 1715666982961&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS26LS32MQML

    作为  DS26LS32MQML 线路驱动器(根据数据表) DS26LS31C 已停产。  

    请推荐合适的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    我们正在尝试对线路接收器 DS26LS32MQML 使用差动线路驱动器。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds26ls32mqml.pdf?ts = 1715666982961&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS26LS32MQML

    作为  DS26LS32MQML 线路驱动器(根据数据表) DS26LS31C 已停产。  

    请推荐合适的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现代替代器件是 AM26C31/AM26C32 (或采用3.3V 电源的 AM26LV31E/AM26LV32E)。

    您是否需要军用温度范围(AM26C31-MQML)或军用资质(EP 26C31MQML、AM26C31M)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    DS26LS32MQML 器件位于差分输入的接收器侧、而 DS26LS31C 也会生成差分输出。  

    我们是否可以使用 THVD1451或 SN75179B 来接收 DS26LS31C 的差动线路 并生成 DS26LS32MQML 的差动线路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用可以最好地描述为 RS 422。

    您提到的所有器件都可用于 RS 422、并且彼此兼容。 (全双工 RS 至485收发器与 RS 至422兼容。) (共模电压实际上并不重要;所有接收器都接受宽范围。)

    x26x31器件是四通道发送器。 x26x32器件是四通道接收器。  如果您需要四个通道、x26x3x 器件可能是最简单的解决方案。 如果需要较少的通道、THVD1451等1+1收发器可能会更简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (感谢克莱门斯)

    尊敬的 Pranay:

    您是否有任何跟进问题、或者 Clemens 是否为您澄清了所有问题?

    -鲍比