大家好、
客户正在评估 TCA9539-Q1并发现输出频率异常 、高度依赖于上拉电阻器、如下所示、如果可能的原因、您可以分享吗?
当 I2C 配置为400kHz 时
I2C 上拉4.64k、测量的 CLK 频率为377.385kHz、TSCH I2C 时钟高电平时间仅为516ns、低于规格
I2C 上拉1.5k、测量的 CLK 频率为433kHz
3. I2C 上拉1k、测量的 CLK 频率为452kHz
THX
斯嘉利特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户正在评估 TCA9539-Q1并发现输出频率异常 、高度依赖于上拉电阻器、如下所示、如果可能的原因、您可以分享吗?
当 I2C 配置为400kHz 时
I2C 上拉4.64k、测量的 CLK 频率为377.385kHz、TSCH I2C 时钟高电平时间仅为516ns、低于规格
I2C 上拉1.5k、测量的 CLK 频率为433kHz
3. I2C 上拉1k、测量的 CLK 频率为452kHz
THX
斯嘉利特
嘿、Scarlett、
I2C 数据速率完全由总线上的外部上拉电阻+电容控制。 您可能会查看此应用手册、了解如何根据所需的 I2C 速度选择适当的上拉 电阻:I2C 总线上拉电阻计算
谢谢。
插孔