This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:项目原理图审阅

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360308/tca6408a-project-schematic-review

器件型号:TCA6408A

您好:

请协助审阅有关 TCA6408A 的 MC 项目原理图

由于项目的紧迫性,我们希望尽快收到反馈,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    我们目前正在研究这一问题。 我们的团队将  由 E.O.D 5/13作出答复。

    谢谢。

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    (这两种颜色具有不同的正向电压、因此使用一个电阻器、您将无法同时启用这两种颜色。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我认为当前实施不存在问题。 我不知道克莱明在这里指的是什么。  

    请记住、悬空输入应通过电阻器拉高或拉低、以防止输入悬空和 ICC 电流增加。 另一个选项是将那些悬空引脚配置为输出。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler:

    这个悬空输入是指 P6/P7引脚吗? 我看到数据表中如下图所示的说明。 如果未使用 P6和 P7引脚、应该将它们暂停还是下拉? 请帮助确认,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    悬空输入是配置为输入且不与引脚有任何连接(无负载)的任何 GPIO 引脚(Pxx)。  

    如果未使用 P6和 P7、则有几个选项。 可以通过配置寄存器将引脚保持开路并配置为输出、或者可以将上拉/下拉电阻器添加到输入引脚 P6和 P7以使其保持高电平或低电平偏置。  

    此致、

    泰勒