This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211眼图调优

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB211A, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358509/tusb211-tusb211-eye-diagram-tuning

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件:TUSB216I

团队成员

下面是我们的客户眼图

      

除调谐 EQ 之外。 我们是否有任何其他方法来调整眼图?

 

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    有了 TUSB211、就没有其他方法可以调整眼图。

    我建议查看 TUSB211A、它是 P2P、将直流升压与 EQ 引脚上的交流升压混合在一起、以及总体性能改进、或 TUSB216I、它具有之前提到的所有内容以及针对 ISI 抖动的 RX 灵敏度设置。

    是否提供了所有已启用转接驱动器的眼图?

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的反馈。

    它们必须确保 EN 引脚已经拉高。 是否可以 提供该解决方案。 能否减少抖动?

    客户方面的主要问题是抖动。

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、切换到 TUSB211A 应该有助于减少抖动。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的反馈

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    客户方面有反馈、他们使用 TUSB211A、抖动变得更糟。

    下面是 SCH、引脚4悬空。

    该 IC 的前面有一个 USB 集线器。

    您是否认为 USB 集线器或引脚4悬空与抖动性能相关?

    您能分享一些让 RD 方或我检查的行动吗?

    非常感谢您的帮助

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    预计不会出现更多抖动。 您的客户能否抓取一两张眼图并提供给我们? 我想看看 TUSB211A 是如何影响它的。

    如果可能、您能否提供有关 USB2路径的完整原理图或布局? 我想确认迹线中没有问题或任何可能影响此情况的因素。

    我还有一条建议是降低升压、看看这会如何改进它、我认为这应该是这样的。

    谢谢。

    瑞安