This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:执行过程中遇到问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359470/tusb9261demo-problems-encountered-in-the-implementation-process

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

我现在指的是 TUSB9261演示、使用 TUSB9261芯片制作一个硬盘盒。

但 TI 的 TUSB926x_Burner 却无法识别我制作的硬盘驱动器用例。

我觉得问题可能在以下几个方面、想咨询:

首先、使用 Type C 端口设计此芯片时、应该注意哪些问题?
1.应用原理图?
2.异常处理?
3.燃烧器无法识别的原因?

第二、 像电源管理这样的芯片外设是否有必要、可以简化吗?

第三、晶体振荡器的接地引脚是否连接到主电源的 GND (主晶体振荡器原理图的设计)

第四、USB2.0直接访问参数是否异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongyu:

    我正在研究这些问题,因为我需要与我们团队的其他成员交谈,以获得更多的答案,并将尽快通过 EOD 5/13与您联系。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongyu:

    当然。 我会告诉你。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongyu:

    很抱歉等待这个。 我仍在尝试获取更多信息、因为其中一些是我目前尚未了解的有关器件的更详细的细节。 为了确保这一点、我有一个问题、您是使用 EEPROM 来存储 TUSB9261 FW、还是不存在?

    此外、USB2.0直接访问参数异常是什么意思?

    我将尽我所能,至少在明天为您提供一些问题的答案。 对不起等待。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongyu:

    首先、使用 Type C 端口设计此芯片时、应该注意哪些问题?
    并非特定于芯片的内容。   

    第二、 像电源管理这样的芯片外设是否有必要、可以简化吗?
    说到电源管理、您是指去耦电容器吗?  建议遵循实现指南和数据表中的电源建议。  该器件可能对噪声敏感、如果不使用电源滤波、则可能会导致故障。

    第三、晶体振荡器的接地引脚是否连接到主电源的 GND (主晶体振荡器原理图的设计)
    否、 数据表的第7.3.2.1节规定"使用晶体时 VSSOSC 不应连接到 PCB 接地。"

    第四、USB2.0直接访问参数是否异常?
    我不确定您指的直接访问参数是什么。  您是否需要显示任何数据?

    但 TI 的 TUSB926x_Burner 无法识别我创建的硬盘驱动器案例。

    如果您可以描述您 看到的症状、我们可能能够帮助您确定根本原因。  设备管理器中显示了什么?  您的操作系统是否完全将 TUSB9261识别为 USB 设备?  您是否已遵循 TUSB9260闪存燃烧器-用户指南(修订版 D)(ti.com)?)中第5节中的故障排除步骤? 

    此致、

    尼古拉斯