This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:SigCon EEPROM 设置+指南?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361573/ds280df810-sigcon-eeprom-settings-guide

器件型号:DS280DF810

大家好、

客户有4个器件与连续的 I2C 级联、没有问题、但不确定需要设置以下字段以确保正确设置器件:

公共通道选择(需要将其设置为哪个通道?)

EEPROM 接头: 是否启用公共通道? 需要完成这一操作吗?

插槽更新详细信息:是否为所有插槽或特定插槽数选择此选项?

数据表中是否有特定章节准确突出显示了何时启用或禁用这些设置? 请尽可能告诉我!

谢谢!

 菲利佩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    只是仔细检查一下、客户是否打算通过 EEPROM 配置器件?

    如果启用了通用通道、所有重定时器通道都将具有相同的设置。  如果所有重定时器通道都可能具有相同的设置、则建议这样做、因为它占用的 EEPROM 空间更少。

    公共通道选择应选择具有预期设置的任何通道。

    按"通过器件更新时隙"可根据 Sigma Architect 中配置的寄存器设置更新 EEPROM 设置。

    按"从插槽更新器件"可使用 EEPROM 设置更新 sigcon architect 寄存器设置。

    数据表的特定部分并未涵盖这些详细信息、但我们提供了讨论 EEPROM 文件格式的应用手册。  查看此内容可让 EEPROM 页面设置更加清晰。

    https://www.ti.com/lit/an/snla244/snla244.pdf

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈、请回答一些问题。

    "公共通道选择"设置为7 (如果所有通道配置为相同、则此设置应该无关紧要、是正确吗?)

    将"插槽更新详细信息"设置为所有插槽(是否正确?)

    将"Address/Slot list selection"设置为0 (0x30)、1 (0x32)、2 (0x34) 3 (0x36)(插槽编号是否已正确分配?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    如果所有通道配置相同、则通道7的"公共通道选择"正常。

    将时隙更新详细信息设置为"All slots"将为所有4个重定时器器件配置相同的配置。

    谢谢。

    德鲁