This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0376:未使用的引脚

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0376, LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362618/lmh0376-unused-pins

器件型号:LMH0376
主题中讨论的其他器件: LMH0318

在我的 SDI 相关项目中、我们使用 LMH0376 IC。 但不使用 SDi3输入信号和一个输出信号 SDO1。

这些是我留下浮点或 NC。任何问题,将做什么不使用的输入和一个输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babu:

    请使用交流耦合电容- 1uF 和49.9 Ω 电阻接地、以端接未使用的输入和输出。

    还有适用于重定时应用的较新器件、例如 LMH0318。 您也可以考虑这款器件。

    此致、Nasser