This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:LVDS 和 FPD Link III 显示之间的差异

Guru**** 2537040 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, DS90UB941AS-Q1, DS90UB926Q-Q1, DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362494/ds90ub926q-q1-difference-between-lvds-and-fpd-link-iii-display

器件型号:DS90UB926Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB941AS-Q1、、 DS90CF384A、DS90UB948-Q1

尊敬的团队:

我将重新设计显示屏的电路板、并且将使用 TI 的这两个 IC ( DS90UB941AS-Q1、DS90UB926Q-Q1 )。

DS90UB941AS-Q1将存在于处理器侧、 DS90UB926Q-Q1存在于显示板中。

这两个电路板使用 FAKRA 连接器进行连接。

我来简单介绍一下旧版电路板上的信号链。

两个主板中的处理器相同。 在旧版电路板上、我们使用了这两个 IC ( SN65DSI83TPAPRQ1和 DS90CF384AQMTXNOPB )

第一个 IC 用于处理器端、第二个 IC 用于显示器。 定制电缆用于连接。

根据我的理解、旧板完全是 LVDS。 请更正我的错误。

现在、让我来谈谈 我的问题

我是否能够知道 LVDS 和 FPD 链接 III

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    旧器件具有 LVDS 接口以将发送器(例如 DS90C383A)连接到接收器(例如 DS90CF384A) 。 LVDS 接口具有四或三个数据 通道和一个时钟通道。

    FPD-link III 接口是串行器和解串器之间通过 双 链路或单链路模式连接的链路、可搭配 STP (用于差分)或同轴电缆(单端)使用。 与 LVDS 相比、这需要更少的传输通道、并且器件支持更高的速度。

    根据您的描述、您似乎会在处理器上有 DSI、在显示器上有 RGB 并行接口。 在这种情况下、可以使用941AS 和926、具体取决于所需的视频带宽。

    此致、
    伊克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    非常感谢。

    您是对的、DSI 在处理器上。

    我知道 LVDS 支持触摸显示屏吗?

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    如果您正在寻找具有输出接口 LVDS 或 OpenLDI 以供显示的 FPD-Link III 解串器、则可以考虑 DS90UB928-Q1或 DS90UB948-Q1。

    此致、
    伊克拉姆