This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:Vswing 和 RTFDAJ 范围。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360953/tfp410-vswing-and-rtfdaj-range

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件: TFP401

尊敬的支持团队:

TFADJ 引脚设置 TFP410的 DVI 输出摆幅值。 是否有电阻值和输出摆幅值的图形?

绝对最大额定值表显示300 Ω~开路。
我在图5-6中提到300欧姆转换为800欧姆。 RTFDAJ 与 Vswing。
在 RTFDAJ 打开前、您是否具有电阻值的 Vswing 图?

是否建议将 TFP410的 DVI 输出使用保护二极管(TVS)?
我更喜欢具有高速和低杂散电容的器件、但您是否知道建议的器件型号?

TPF410用于我们客户的终端用户医疗设备、电缆的长度会导致屏幕上出现闪烁的噪声。

此致、
由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否建议将 TFP410的 DVI 输出使用保护二极管(TVS)?
    我更喜欢具有高速和低杂散电容的器件、但您是否知道建议的器件型号?
    [/报价]

    我们推荐将 TUSB3FR4用作高速 ESD 二极管。  

    您在 RTFDAJ 打开前是否有电阻值的 Vswing 图?

    我们没有 TFADJ r 值和输出摆幅的图形、但可以得到以下关系。

    400mV 摆幅 = 500欧姆

    600mV 摆幅= 515Ohm

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pithadiya-San、

    感谢您的回答。

    感谢您提供用于 DVI 输出的 TVS 二极管的器件型号。
    我们了解 RTFDAJ 电阻值和 Vswing 范围。
    我们将与客户沟通。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroaki、

    TUSB3FR4是 ESD 二极管供应商

    此致!

    V·皮塔迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pithadiya-San、

    感谢您的答复。

    顺便说一下、关于 ESD 二极管器件型号、我找不到 TUSB3FR4作为 TI 器件型号。
    交叉参考搜索| TI.com
    如果您有 TUSB3FR4链接、请告诉我。

    客户系统连接包括 TFP410→DVI 电缆→TFP401→FPGA→TFP410→DVI 电缆→显示器

    如果第一级 TFP410的 TFADJ 从510Ω 更改为300Ω、则噪音会被降低。

    ・应用:医疗
    ・计划数量(单位/年): 1000单位/年
    ・自2015年左右开始大规模生产

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是链接。 遗憾的是、TUSB3FR4不是 TI 器件。

    https://www.digikey.com/en/products/detail/nexperia-usa-inc/PUSB3FR4Z/5216193

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pithadiya-San、

    感谢您搜索 ESD 二极管器件型号。
    我将向我的客户介绍这种 ESD 保护模型。

    此致、
    由山浩明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错!